This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUB 的真实图片

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1378477/iso1050-real-picture-of-iso1050dub

器件型号:ISO1050

工具与软件:

您好!

您能否为我的客户三星网络提供 ISO1050DUB 的真实图片?

(从顶部、底部和侧面)

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    遗憾的是、我没有在线提供的图片之外的真实图片。  如下所示的产品文件夹中还提供了一个 CAD 模型。  

    此致!
    Andrew