This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:原理图审核

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1378092/iso1050-schematic-review

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISOM8110

工具与软件:

我的客户报告了 ISO1050的噪声问题。 您能帮忙先审阅他们的原理图以查看任何建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki:

    感谢您的原理图。 原理图看起来不错、我预计没有任何问题。 请确保去耦电容器尽可能靠近电源引脚放置。  

    我注意到原理图使用了光耦合器、是否能够立即使用 ISOM8110? 该指标看起来匹配良好、但是 CTR 可能有所不同。  

    此致!
    Andrew