This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LLS:ISO7821LLSDWWR

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1378582/iso7821lls-iso7821llsdwwr

器件型号:ISO7821LLS

工具与软件:

您好!

在 CAN 通信应用中、我需要15mm 的最小气隙。 根据数据表、数字隔离器 ISO7821LLSDWWR 在最坏的情况下具有14.95mm 的最小空气间隙。 现在的问题是、该隔离器是否仍然合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里看到此值14.95 mm? 第6.6节、认证显示">14.5 mm。

    您为何要求15mm? 它是否是一个经过四舍五入的值? (通常指定气隙以达到一定的额定电压。 您需要多大的电压?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速的响应。

    我根据外壳尺寸以及外壳与引脚接触 PCB 的点之间的距离(数据表第32页的右下角)、根据公差计算出了14.95mm。

    15mm 的空气间隙符合60601-2-2标准、该标准要求每1kV 具有3mm 的空气间隙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DWW 封装的外部间隙和爬电距离至少为14.5mm、这就是第6.6节中保证的情况。 因此、如果您对它应用60601-2-2规则、它将不适用于超过4.83 kV 的电压。