This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:灌入模式放大器中的 LEDx 接地;澄清了公式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1373668/iso1228-ledx-to-gnd-in-sink-mode-clarification-the-equations

器件型号:ISO1228

工具与软件:

你好

1.我想使用 ISO1228、不需要视觉指示、也不想让 LEDx 直接接地、但我阅读了第7.3.2节

"如果不使用断线检测、则可在灌入模式下将 LEDx 引脚直接连接到 GND、而在拉出模式下可连接到 V24V。"

因此、如果我在灌入模式下将 LEDx 直接连接到 GND、我会失去断线检测功能。 我是对吗? 我真的很感兴趣如何发生这种情况? 我无法从方框图(图7.1)中找出它。

如果只考虑 LED 上的压降、那么输入为高电平时、是否可以用具有相同压降的电阻器替换?

2.第二个问题是关于数据表中的公式以及其中的固定数字。 此号码的来源在哪里? 如何计算?

例如、在中的断线检测公式中、RIWB =(VINX -2V)/IWB - RTHR。 2V 基准电压是多少? 它是 LED 上的压降吗、如果我将直接 LED 连接到 GND、则此问题无效?

或第8.2.3.1.1节中的其他方程  

VIH (典型值)= 6.0V + RTHR x IL (典型值)(2)
VIL (典型值)= 5.0V + RTHR x IL (典型值)(3)
VIH (max)= 6.4V + RTHR x IL (max)(4)
VIL (min)= 4.7V + RTHR x IL 脉宽调制((min))(5)

 如何计算数字6、5、6.4、4.7?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohommad  

    感谢您联系我们。

    1. 您正确的是、断线问题仅在源模式下可用、并且 LEDx 引脚连接到 LED 或类似的二极管时才可用。 让我向团队确认、看看我是否可以告诉您具体情况。  
    2. 这些数字每个常量都是由器件内部电路决定的。   

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好

    感谢您的答复

    断线功能仅在灌入模式下可用。  我的理解是否正确?

    断线仅在源模式下可用

    如果您能分享更具体的细节、我将不胜感激。

    谢谢!

    此致、

    Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    Andrew 目前正在调查您的问题、本周晚些时候将回来解答。 感谢您的耐心。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mohammad、  

    很抱歉让你久等了。 下面是团队的澄清说明。  

    [报价 userid="609974" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1373668/iso1228-ledx-to-gnd-in-sink-mode-clarification-the-equations ]]如果我在灌入模式下将 LEDx 直接连接到 GND、我失去了断线检测功能。 我是对吗? 我真的很感兴趣如何发生这种情况? 我无法从方框图中找出它。图7.1。

    断线仅在灌入模式下有效。 在拉出模式下、断线检测不可用、因为无法区分和"导通"和断线。

    如果不需要 LED、您可以选择使用二极管。 但是、该器件需要一些一致的压降才能使导线检测功能正常工作。 不能使用电阻器、因为它不会有恒定的压降。 任何电压高于0.8V 的二极管都可用于断线

    该公式假设 VLED 为~2V。 公式为"RIWB =(VINX - V_DiodeDrop )/IWB - RTHR"、如果您不使用2V LED/二极管。

    [报价用户 id="609974" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1373668/iso1228-ledx-to-gnd-in-sink-mode-clarification-the-equations "]

    VIH (典型值)= 6.0V + RTHR x IL (典型值)(2)
    VIL (典型值)= 5.0V + RTHR x IL (典型值)(3)
    VIH (max)= 6.4V + RTHR x IL (max)(4)
    VIL (min)= 4.7V + RTHR x IL 脉宽调制((min))(5)

     如何计算数字6、5、6.4、4.7?

    [报价]

    这些数字是器件在最坏情况下的阈值。  需要 RTHR 来满足1、2类或3类 DI 输入标准、但是如果 RTHR = 0、那么该公式仍然有效。

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。