This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:场侧输出的最大电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISOM8710, ISO1212, ISO1228, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1376529/iso1228-maximum-current-on-field-side-output

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件:ISO1212ISO1211、ISOM8110 、ISOM8710

工具与软件:

您好!

我正在考虑在一个设计中使用 ISO1228、ISO1211或 ISO1212。 在 ISO1228数据表中、最大工作条件表明最大灌电流/拉电流约为3.3/ 4.2mA、但我的应用需要最小电流为10 - 20 mA、因为这是负载器件将视为活动状态的电流(器件在场侧的另一侧是一个具有电流比例反馈引脚且具有较大衰减系数的高侧开关)。

我是否能够向 ISO1228添加一些外部组件以提高每个引脚的最大拉电流/灌电流?

这可能不是我的应用程序最适合的 IC、我想感谢您发表任何评论。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔、您好!  

    感谢您的提问。 请允许我再花一天时间来进一步研究这个问题。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Andrew、提前非常感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔、您好!  

    感谢您的耐心。 ISO1228无法支持10 -20mA 的输入电流。 2类工作模式下支持的最高电流限值。 如8.2.3.1.2电压阈值中所示、"对于 2类运行、建议在灌入模式下并联使用两个通道、其中 RILIM = 1 kΩ 和 RPAR = 9.76 kΩ、从而导致7 mA (典型值)的电流限制。"

    一种解决方案是使用光耦仿真器 ISOM8710或 ISOM8110等分立式元件。 这些引脚可用于单独隔离数字输入、也可用于将电流限制在 ISO1228的3.5mA 电流限制范围内。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您的快速回复、我将评估您的解决方案。