This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:电源电压范围

Guru**** 2995910 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1378937/iso6741-supply-voltage-range

器件型号:ISO6741

工具与软件:

当 VCC1=3.3V 且 VCC2 = 1.8V 时、ISO6741是否可以正常工作?

是否 处于不确定状态? 否则、请参阅数据表中的原因: 1.89V < VCC1、VCC2 < 2.25V 和1.05V < VCC1、VCC2 < 1.71V 时通道输出为不确定状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 和1.8V 都处于允许的范围内、因此这将起作用。