This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:能##39;t 下载 PSPICE for TI 或查找 Spice 模型

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1378809/iso1228-can-t-download-pspice-for-ti-or-find-spice-model

器件型号:ISO1228

工具与软件:

我正在尝试获取 ISO1228的 SPICE 模型、我在网站上看到的唯一内容是 IBIS 模型和 TI 的 PSPICE 下载。 尝试下载 PSPICE for TI 会收到一条错误消息或一条包含"所需其他个人信息"的永无休止循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、您好!

    感谢您联系我们。

    目前、TI 还没有可用于 ISO1228的 PSpice 模型。 您尝试访问的内容(PSPICE for TI)是 TI 提供的软件。  

    很抱歉混淆。

    此致、

    Bryan R. Rodriguez