This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO7740:安全限值为何很重要?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1379957/faq-iso7740-why-are-safety-limiting-values-important

器件型号:ISO7740

工具与软件:

安全限值为何很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全限值为何很重要?

    遵循安全限值有助于在隔离器的一侧受损时(例如仅持续几微秒的瞬态)保护隔离栅。 在这种情况下、一个芯片会损坏、其余芯片(和隔离栅)保持不变。

    但是、 如果由于芯片升温超过最高结温(150摄氏度)而导致故障条件保持不变、则器件可能会受到二次损坏。 如果器件超过150摄氏度、则无法保证隔离栅的性能。

    遵守安全限值可以防止器件发热并有助于保持隔离。