This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CAN 串联限流电阻器值

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1379831/iso1042-can-series-current-limiting-resistor-value

器件型号:ISO1042

工具与软件:

我使用 ISO1042QDWRQ1进行 CAN 通信。 我一直在输出 CAN_H 和 CAN_L 上使用100E/0.75W 的串联限流电阻器 我还使用了120E 阻抗(2 x 60.4 Ω)的分裂终端。 当我测量 CAN_H 和 CAN_L 上的总阻抗时、结果为320 - 330欧姆、也增加了串联电阻值。 电阻器值并未按此方式计算、已远远超出建议的120-130欧姆端接阻抗。

参考了 TI 的此附注: www.ti.com/.../slla486a.pdf

我在注意的第6页看到了这一点:
在电缆出现雷击浪涌(根据 IEC61000-4-5进行测试)时、可以在 CANH/CANL 线路上使用低阻值串联电阻(~10 Ω)、以减少浪涌事件期间流向器件内部钳位结构的电流。 这些串联电阻会衰减差分信号、因为它与总线上的60欧姆负载形成分压器。
  1. 有什么计算方法可以解释为什么是10欧姆?
  2. 如何计算电阻器瓦数?
  3. 我的总终端电阻将为120+10+10=140欧姆。 J1939标准将电阻值限制为最大130欧姆。 可以吗?
  4. 是否有任何参考公式用于计算任何此类接口 RS232、RS422、CAN 应使用的串联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是一条经验法则。 10 Ω 不会对信号产生太大影响。

    2.这取决于您预期的过电压值。

    3、端接电阻后面的串联电阻值不能简单地相加。 (对于接收器、您几乎可以忽略它们;对于发送器、它们必须足够小、不会过多地限制电流。)

    4.对于 RS 422/485/CAN、只需使用10 Ω 或更低版本即可。 RS -232收发器内置5 kΩ 终端、通常不搭配串联电阻使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。  

    您还可以帮助我计算这些电阻器的瓦数吗? 有任何可以提供帮助的方程式或注释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    从任何 MCU (STM32 3.3V)到 ISO1042QDWRQ1 TXD 和 RXD 引脚的建议串联电阻值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    通常、与 MCU 的短距离连接不需要为逻辑 I/O 引脚使用串联电阻。 对于长 PCB 布线、串联电阻也约为10欧姆。

    至于浪涌电阻器的额定功率、您需要了解浪涌、电压、电流和降额、才能选择防浪涌电阻器。 这些特定电阻器旨在满足  IEC61000-4-5要求。  您可查看 TI 参考设计 TIDA-010253的原理图和 BOM、其中使用了防浪涌电阻器(本设计中采用0 Ω 跳线、但电阻器数据表提供了根据瞬态功率选择电阻器的曲线)。 以下应用手册详细介绍了此浪涌保护和电阻器 IEC ESD、EFT 和 SURGE RS -485总线保护设计指南(修订版 B)。

    此致!
    Andrew