This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:申请 PCN# 20230830001.2A/ISO7742QDWRQ1样片

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1379057/iso7742-q1-request-the-sample-of-pcn-20230830001-2a-iso7742qdwrq1

器件型号:ISO7742-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的客户错过了申请 PCN# 20230830001.2A 样片的机会。

他们的客户是 Hanon Systems、该产品用于汽车行业。

需要进行 PCN 样片测试。 尽管样片申请截止日期已经过去、如果您能协助获取 PCN 样片、我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请允许我们通过电子邮件与您联系以进一步讨论。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有收到您的电子邮件。 您是否发送了电子邮件?

    我的电子邮件地址是 kanon.ahn@arrow.com

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的光勋:  

    感谢您的回复并提供您的电子邮件。

    我正在询问我的同事关于您的问题、一旦我得到回复、我将向您发送电子邮件。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    与我的团队交谈后、我们无法在样片申请窗口之外支持 PCN 样片申请。 如有其他问题、请在此处联系我们的客户支持中心: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致、
    Aaditya Vittal