This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:ISOW1044 VDD 电源

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1379311/isow1044-isow1044-vdd-supply

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: LMR38010

工具与软件:

您好!

我们 的一个应用面临 ISOW1044问题。 使用 VDD 5V 和 VIO 3.3V 时不会进行 CAN 通信。 但它适用于 VDD 3.3V 和 VIO 3.3V。  

我们的输入电压为48V。

5V 电源来自直流/直流 LMR38010、3.3V 电源来自 TPS7A2633DRVR。  

STB 引脚由微控制器控制并被驱动为低电平。   

VISOIN 和 VISOUT 在两种情况下均测量为5V。  

添加原理图图像并为 VDD 5V 和 VDD 3.3V 的示波器波形上电

VDD 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ch1是 VDD

    Ch2是 VIO

    CH3为 RX

    CH4是 TX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    感谢您联系我们。 我已经审阅了原理图、但存在以下问题。

    1. GND1引脚上的去耦电容器(C1009和 C1010)当前连接在铁氧体磁珠(L1001)之后。 该器件应在其引脚上直接连接去耦电容器、即 VDD 和 GND1引脚应将电容器直接连接到它们。
      1. 否则、可能会限制流入器件的电流并影响器件运行。
      2. 应在去耦电容器之后和连接到系统之前使用铁氧体磁珠(FB)。
    2. 同样、电容器(C1000和 C1001)直接连接到 VIO、但不直接连接到 GNDIO。 这些元件应直接连接到器件引脚、然后使用铁氧体磁珠进行滤波。
    3. EN/FLT 引脚当前保持悬空、尽管这对于实验室测试条件来说是可以的、但建议使用4.7kΩ 或更高的上拉电阻器上拉该引脚。
    4. 在次级侧、GND2和系统地之间有一个 FB (L1002)、但 VISOOUT 和 VISOIN 之间没有 FB。 这不是必需的、但用于滤除器件开关噪声。

    从您共享的波形来看、由于 TXD 和 RXD 匹配、我无法解决这些波形中的任何问题。 您能否分享出现通信问题的波形? 如果 TXD 和 RXD 始终匹配、则 ISOW1044可能不会出现问题、该问题可能与软件实现或 PCB 上的其他位置有关。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    感谢您查看原理图。  通过移除 L1001和短路解决了我的问题。