This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 是否有关于如何遵守安全限值和认证的任何建议?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1380061/faq-are-there-any-suggestions-from-ti-on-how-to-comply-with-the-safety-limiting-values

器件型号:ISO7740

工具与软件:

好的、我知道什么是安全限值、现在如何遵守它们? TI 是否对如何遵守"安全限值"有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有3种主要方法可以限制流入器件的电流、可防止发生单侧故障时损坏隔离栅。

    1. 方法1:串联电阻器
      1. 与 I/O 或电源轨串联的电阻器通常用于限制高压瞬态电流。 但是、必须注意确保电阻器不会在电源引脚上产生较大的压降。 例如、电阻器不能太大、以至于 VCC 比 I/O 上的预期电压低10%。
      2. 例如、8.2 mA 的直流电流和500mV 的压降需要61欧姆的串联电阻。
    2. 方法2:电源齐纳二极管
      1. 如果串联电阻无法满足预期失效模式、则可以使用齐纳稳压器(电源齐纳二极管)
      2. 请注意、当二极管发生故障时、故障模式是未知的(它可能发生短路故障或开路)、因此务必确保二极管具有最坏情况下的故障电压等级。
    3. 方法3:主动短路检测
      1. 方法3依赖于使用外部短路检测电路来检测短路并关断电源顺序。 必须非常快速地检测和切断电流或结温、以防止芯片过热。 这可以通过分流电阻器和电流检测电路来实现、该电路应及时关闭电源以防止裸片达到150°C。