This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:ISOW1044

Guru**** 2977340 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, SN6505B-Q1, ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1380326/isow1044-isow1044

器件型号:ISOW1044
Thread 中讨论的其他器件: SN6505B-Q1、 ISO1042-Q1

工具与软件:

我需要的器件与 ISOW1044类似、这是一款 具有隔离功能、集成电源和汽车级的 CAN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    我们目前没有 ISOW1044或类似器件具有汽车级集成电源。 我们目前最佳的汽车解决方案是使用双芯片解决方案 ISO1042-Q1和 SN6505B-Q1。 希望这符合您的要求、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao