This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:仅在器件上应用 VCC2 (VCC1=0V、VCC2 = 5V)时的器件 ICC2是什么#39?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1379896/iso6721-q1-what-s-device-icc2-when-there-is-only-vcc2-apply-on-device-vcc1-0v-vcc2-5v

器件型号:ISO6721-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO6721

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个项目并计划使用 ISO6721进行隔离式 UART 通信。  

当系统处于低功耗模式时、无法通过 ISO6721进行通信。 低压低压侧电源关闭、这意味着 ISO6721上的 VCC1完全关闭。

但是、高压高压侧电源仍处于开启状态、这意味着  在 VCC2上仍采用5V 电源。  

ICC1将是0A、但我想知道 ICC2上是否有电流? 如果有、该电流会是多少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、Icc2上得到的是正常空闲电流、即2.1 mA max

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    ICC1将是0A、但我想知道 ICC2上是否有任何电流? 如果有、该电流会是多少?  [报价]

    当 VCC1侧为0V 且 VCC2侧为5V 时、ICC2为2.3mA、如下图所示(数据表中的第7.8节):

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您的图片所示、2.3mA (以及所有其他参数)的电源条件都是 VCC1 = VCC2 = 5V。   

    当 VCC1断电时是否也适用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    隔离器的两侧均独立供电。 因此、ICC 值是针对每一侧的独立值。

    当 VCC1侧关闭时、不会发送输入信号、这意味着 VI = 0V。 当 VCC2上电时、它仍具有数据表中显示的相同 ICC2值、即2.3mA。

    此致、
    Aaditya Vittal