This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:继电器侧数字输出隔离的要求

Guru**** 2986760 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1378549/iso7710-requirement-of-isolation-at-digital-output-with-relay-side

器件型号:ISO7710

工具与软件:

尊敬的团队:

我们正在研究远程 I/O 系列。 数字输出是我们应用的一部分。

我们在数字输出侧使用了继电器、但由于感性负载、我们的电路接收到重置且整个电路板功能停止。

我们使用了额外的反激式二极管来实现反激式电压保护、如下面的原理图所示、每次都会出现相同的问题。

我们如何在带继电器侧的数字输出端添加光学隔离?

你能帮我解决这个问题吗?

分享了原理图供您参考。

请检查此问题、如有任何进一步的问题、请告诉我。

希望很快收到您的回复。

谢谢。此致、
Mr. Prajwal Bhuse.

design@avyannatech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望切换什么负载?

    我想继电器会消耗如此多的电流、以至于电源会下降。 较大的去耦电容器可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、  

    感谢您的提问。

    根据我的理解、您似乎对该继电器有疑虑、并正在考虑其他解决方案。  

    我会将该主题转交给电源 管理团队、他们可能会为您提供更多帮助。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    正如我之前提到的、我将驱动电感负载、即从继电器侧驱动交流电机。

    请检查一下、并告诉我。

    请随时提出进一步的问题。

    希望很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    感谢您的合作。

    此致、

    Mr. Prajwal P. Bhuse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继电器的线圈也是电感负载。

    您尚未显示该电机及其电源。 电机电源上的噪声会影响您的电路吗? 请使用示波器进行检查。 如果愿意、那么在发送控制信号时任何类型的隔离都没有帮助、您需要稳定电路的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我正在230V 交流电源上使用交流单相电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已检查+5V 电源(或您的电路使用的任何电源)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    电源适用于整个电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个电路工作正常。 尽管如此、交流灯等其他交流负载也可以正常工作、因为它们是电阻负载。

    开关电机或风扇等电感负载时出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!  

    根据我们之前的讨论、是否有任何更新?

    等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、

    感谢您的提问。

    我需要有关您遇到的问题的更多详细信息:

    1. 您的设计中是否已配备数字隔离器?
      1. 如果支持、数字隔离器的 OUTA 是否连接到原理图中所示的 DO1?
    2. 您能否提供 您的系统何时发生重置的一些波形?  
      1. 您能否提供 有关系统重置时到底会发生什么的更多详细信息?

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    感谢您的答复。 请在下面查找您的相关问题的答案。

    1.不可以。我已经分享了原理图片段,DO1引脚 来自 微控制器,其余是数字输出电路的流,即 HF49FD。

    2、由于此问题在现场发生,对此深表歉意,目前无法共享波形,但系统的流程如下:

      这是 DI/DO 卡通信协议(如 RS485/422)的一部分。 在 JSON (JavaScript 对象表示法)中、我们可以接收 DI   (即数字输出)的状态、并设置特定 DO (即数字输出)。 在继电器侧处理230V 电阻负载(如灯)时、则不会出现问题     但在使用感应电机等电感负载切换继电器时、运行会卡住。 运行在中间停止。 进行   硬件复位后、该功能开始工作。

    您是否可以建议我使用任何硬件设备来完成此工作或我是否需要更改原理图?

    请检查一下、让我知道。

    希望很快收到您的回复。

    谢谢。此致、

    Mr. Prajwal P. Bhuse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、

    感谢您的确认  

    由于这是系统级问题、因此我们需要更多地了解导致系统复位的电感负载。 通过这些详细信息、我们可以更好地了解隔离器是否可以解决问题。

    请分享显示电感性负载如何影响系统电路的波形。 我知道问题是现场解决的、但如果您可以在实验中重现问题并收集波形、这有助于确定 ISO7710是否可以解决问题。

    此致、
    Aaditya Vittal