This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7341C:ISO7341CQDWRQ1

Guru**** 2973110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1380894/iso7341c-iso7341cqdwrq1

器件型号:ISO7341C

工具与软件:

您好!

我可以请求有关您的 IC 上的标记的帮助吗?

例如、我们在某些必须对大多数组件具有可追溯性的电路板/项目中使用 ISO7341CQ (从 Mouser 购买的 ISO7341CQDWRQ1)。

疑难解答中的 IC 具有以下标记:

第一行:     99A66XT (前面带有 TI 标识)

第二排: ISO7341CQ

第三排:   G4

是否有可能收集任何可用于可追溯性的信息、从第一行和最后一行开始、涉及批次、日期等信息?

谢谢

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我已在下面的 IC 上提供了每一行的详细信息:

    Unknown 说:
    第一行:     99A66XT (正面带有 TI 标识)[/QUOT]

    第一行指示批次追踪代码或简称 LTC。 有关 LTC 的详细信息、请参见本文档: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1013/4527.How-to-identify-STC-_2600_-LTC.PDF

    [quote userid="612195" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1380894/iso7341c-iso7341cqdwrq1第二行:ISO7341CQ
     

    IC 上的第二行指示 该器件的器件型号。

    第三行:G4
       

    第三行上的标记表示器件符合 RoHS 标准。

    此致、
    Aaditya Vittal