This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:ISO7761DWR;ISO7762DWR;ISO7741DWR

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1380811/iso7761-iso7761dwr-iso7762dwr-iso7741dwr

器件型号:ISO7761

工具与软件:

很好的酒店

我需要对这些隔离器的"状态"进行澄清:

ISO7761DWR

ISO7762DWR

ISO7741DWR

我注意到、 您网站上的"管装"版本:ISO7761DW;ISO7762DW;ISO7741DW 将不再生产(状态=最后可采购期限)。

您能否确认"卷带封装"版本: ISO7761DWR;ISO7762DWR;ISO7741DWR 仍将在未来生产?

如果可以、是对"卷带封装"版本的产品有停产的预先考虑因素、还是对新设计建议采用这种产品?

我们在电路板中使用这3种产品、并希望确保未来没有可用性问题。

非常感谢。

此致。

Diego Bolzoni

Orion Italia Srl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您联系我们。

    管装和卷带版本的器件是相同的器件、但采用不同的机械封装。 由于不是通常购买的管装选项、我们将停止购买此版本器件、因为同一器件有卷带版本、在购买过程中没有限制。

    所有列出的产品均推荐用于新设计、并将继续生产。 因此、您应该不会对这些器件的可用性有任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao