This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:ISOW7840

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISOW7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1381665/isow7840-isow7840

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: ISOW7740

工具与软件:

您好!

我要在敏感的模拟区域使用此器件。 根据您的经验、是否建议在此类环境中使用此器件。 我担心可能会给模拟通道增加噪声的直流/直流转换器、OSC 等。

谢谢!

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuval:

    感谢您联系我们。

    ISOW7840的输出预计会有开关噪声和纹波、根据模拟电路是否具有内置 LDO、这可能是也可能不是一个问题。 如果没有、则可以在 ISOW7840的输出之后使用 LDO、以便 LDO 滤除输出噪声。

    ISOW7840是一款较旧的器件、我们建议您使用我们的第二代器件 ISOW7740、该器件可提供明显更好的总体性能、包括输出纹波电压和辐射发射性能。 LDO 之后的 ISOW7740在为模拟电路供电时应该没有任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao