This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211 CAN##39;t PASS 眼图测试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1376234/isousb211-isousb211-can-t-pass-eye-diagram-test

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

客户将 ISOUSB211用作 USB 隔离器、无法通过眼图测试。 它可以 在不使用 ISOUSB211的情况下通过眼图测试。 进一步的测试表明、终端信号(EOP)和眼图图之间的比较存在差异。 如何解决该问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您联系我们。
    请允许我查看您的帖子、并在明天结束之前提供反馈给您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您的耐心。

    在眼图中穿过眼图的线来自 EOP。 这是 ISOUSB211在 EOP 中引入的额外随机位的一部分。 此类随机位允许用于集线器、而 ISOUSB211是具有两个端口的集线器、因此应在双集线器时序预算中考虑这种情况。 请参阅下面来自 USB 标准的屏幕截图、其中说明中继器的 EOP 中允许额外的随机位。

    因此、眼图应被视为通过。 我希望这能解答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科特什瓦尔、

      客户执行 USB1.1眼图、您可以帮助建议该眼图是否通过吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    对于全速传输、发送器的 EOP 宽度 SE0必须介于160ns 和175ns 之间、并且您共享的波形似乎满足这些要求。 因此、该眼图被视为中继器的一个通道。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao