This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:抗噪评估方法

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1375997/iso7021-noise-immunity-evaluation-method

器件型号:ISO7021

工具与软件:

大家好!


客户正在考虑从光电耦合器切换到 ISO7021。

您能否告诉我、是否有办法比较和评估光电耦合器和 ISO7021的抗噪性能?

评估时应使用哪种测量设备?

请提出任何建议。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    就"抗噪性能"而言、涵盖了各种主题。 您能否具体说明希望进行测试的噪声抗扰度(CMTI、EMI 等)?

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复

    你是对的。
    我将与客户确认是哪种噪音。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:  

    感谢您的更新。

    期待您的回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    非常感谢您的支持。

    客户已提出要求、我想获得 TI 执行的噪声测试的结果。

    例如、可以消除什么频率噪声? 此外、可以消除多大的电压电平噪声?
    这是客户希望了解的信息。

    你有任何文件吗?

    我理解这是一个困难的要求。 请提供所有噪声测试结果。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:  

    感谢您的提问。

    请允许我就您的问题联系一些专家并在明天作出答复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    [报价 userid="388934" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1375997/iso7021-noise-immunity-evaluation-method/5278571 #5278571"]例如、可以消除哪些频率噪声? 此外、可以消除多大的电压电平噪声?
    这是客户希望了解的信息。

    此信息主要在数据表本身中找到。 ISO7021器件设计用于可靠地接收和发送高达4mbps (2 MHz)的数据。  高于该值的频率不能保证能够可靠地通过隔离栅。

    数据表中指定了器件输入高低逻辑电压阈值:

     可支持高达器件建议工作范围的高和低输入电压阈值。 但是、超出此范围的电压可能会导致器件损坏。

    此致、
    Aaditya Vittal