This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:ISOUSB111引脚功能

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383485/isousb111-isousb111-pin-pin-function

器件型号:ISOUSB111

工具与软件:

尊敬的专家:

我想知道称为引脚(12)的引脚如何用于 ISOUSB111?

数据表仅指定了这一点:

这意味着必须将 PIN 连接到 V3P3V2以启用下游?

在数据表中、它还连接到 V3P3V2:

谢谢!

Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯,你好!  

    正确、应将 PIN 连接至 V3P3以实现与总线的连接、或者外设可通过让 MCU 直接驱动 PIN 来控制器件何时连接至总线、从而实现连接。

    此致!
    Michael