This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:非隔离应用中的 ISO1044

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383484/iso1044-iso1044-in-not-isolated-application

器件型号:ISO1044

工具与软件:

尊敬的专家:

我们在隔离式应用中使用 ISO1044、但在一种情况下、我们不需要 CAN 隔离、但我们使用了

ISO1044无论我们不想在任何地方引入新的 CAN 收发器、我的问题是能否实现

使用不带隔离的 ISO1044、这意味着 GND1和 GND2处于相同的接地端、而 VCC1是驱动器

微控制器的+3.3V 电源、而 VCC2是由 CAN 总线+5V 电源驱动?

谢谢!

Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯,你好!

    可以、这是一种使用该器件的可接受方式。

    如您所述、隔离将被旁路、因此不会提供高压保护、但由于您在这种情况下不需要高压保护、因此该器件将在 GND1和 GND 2短接的情况下正常工作。

    此致!
    Michael