This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:反馈波形缺少负边沿

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383999/iso3082-the-feedback-waveform-is-missing-the-negative-edge

器件型号:ISO3082

工具与软件:

我们在新项目中使用 ISO3082DWR。

症状:我们通过计算机将下图左侧的波形发送到 RS485 A 和 B、RS485 A 和 B 的反馈与下图右侧的波形类似。
问题:RS485反馈波形的负边沿较小、波形的振幅大幅减小。  帮助分析导致问题的原因、谢谢。

电路设计如下: 在测试过程中移除了 R101 120Ω、将 R100和 R104更改为0Ω、并移除了 R97和 R105下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。 我希望详细了解您的应用的预期用例。 原理图显示了一个连接到接收的 UART_RX 节点(引脚3)以及一个连接到 RE 和 DE 的 UART_TX。 RE 和 DE 是驱动器和接收器的启用和禁用(引脚13和引脚12)。 通常、UART_TX 节点连接到驱动器(引脚6)、以在 RS485总线上发送信号。 目前、电路将只能用作接收器。 这是预期用例吗?  

    如果这是预期设置、则 ISO3082将无法反馈或响应 RS485 (A 和 B)引脚上接收到的任何信号。  

    此致!
    Andrew