This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:具有一个推挽驱动器的多个变压器

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383430/sn6507-multiple-transformers-with-one-push-pull-driver

器件型号:SN6507

工具与软件:

您好、TI 团队

我的模拟前端需要多个隔离式电源。 由于我的空间非常有限、我想仅使用一个 SN6507来驱动10个变压器。  在30mA 下、变压器的输出应为+/-6V。 输入电压为24V。

SN6507是否能够处理多个变压器?

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    请给我们一个额外的天来回到你,因为今天是一个假期在美国。  

    此致!
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢您联系我们。

    只要器件的总输入电流不超过500mA 支持的输入电流、SN6507就可以驱动多个变压器。 由于在30mA 上具有10±6V 输出的电源解决方案所需的总输入电流、因此总输入电流将远低于500mA。 理论上、这应该可行、但由于器件引脚和变压器端子之间的布线较长、波形可能会非常嘈杂、并且整体解决方案可能无法使用。

    我们建议将不超过3个变压器连接到一个 SN6507、以使布线长度保持合理。 这对于效率、开关噪声、输出纹波和辐射发射合规性而言非常重要。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar

    感谢你的帮助。 我来尝试一下。 通过尽可能限制压摆率和适当的布局、我或许可以使它按照 SN6507使用5个变压器。  

    此致