This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:寄存器:需要旧的数据表

Guru**** 2922590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383124/iso7763-q1-reg-need-of-old-datasheet

器件型号:ISO7763-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否提供 SLLSEU7C 版本的旧版本数据表? 以便进行比较。 请查看并提供相应的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    感谢您联系我们。  

    今天是美国的一个节日。 请允许我们在星期五与您联系。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:  

    感谢您的提问。

    下面显示的是当前数据表的修订历史记录、其中显示了从之前的修订版本到当前数据表的更改:

    您对以前的版本是否有任何特别的疑问或顾虑?

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您提供以上信息。 是否可以 提供旧版本数据表 (SLLSEU7C)的副本、在我们这边进行检查会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    随附的是旧数据表。  

    e2e.ti.com/.../sllseu7c.pdf

    此致、
    Aaditya Vittal