This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:因 PDN 5/31/24而发生的变化

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740-Q1, ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1384556/iso7741-q1-changes-due-to-pdn-5-31-24

器件型号:ISO7741-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ISO7740-Q1

工具与软件:

我注意到 ISO7741-Q1和 ISO7740-Q1有一组器件型号已停产。 例如、 ISO7741FQDBQQ1正在被 ISO7741FQDBQRQ1替代 。

PDN 20240530001.3 表示替换为引脚对引脚匹配。 数据表参数和裸片是否有任何更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    例如、 ISO7741FQDBQQ1将替换为 ISO7741FQDBQRQ1 。

    正如您提到的、这是主要区别。 唯一改变的是 IC 封装、这意味着 IC 将不是以管装和卷带形式进行封装、而是以卷带形式进行封装。

    数据表参数 不会更改、将保持不变。

    此致、
    Aaditya Vittal