This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741输出阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1384037/iso7741-iso7741-output-impendance

器件型号:ISO7741

工具与软件:

TI 人好

希望你很好。

你知道 ISO7741的输出阻抗值,在 H , L , HI ,三种情况。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO7741在高电平和低电平时的输出阻抗介于50欧姆至150欧姆之间。 但是、当器件为高阻态时、没有输出阻抗、因为该引脚处于开路状态。

    此致、
    Aaditya Vittal