This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7744:VIO 输入电压阈值电压

Guru**** 2774745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1387276/isow7744-vio-input-voltage-threshold-voltage

器件型号:ISOW7744

工具与软件:

您好!  

我们已 在其中一个 VSI = 3.3V 的设计中使用部件 ISOW7744FDFMR、有几个字段值如下所示  

VIO (UVLO+) =逻辑电源的上升阈值  

VIO (UVLO-)=逻辑电源的下降阈值  

VIO (HYS)=逻辑电源上的迟滞  

您能告诉我确切的用途是什么吗?

我有一个 CMOS 信号来自2 MTR 电缆、我认为在设计时应该注意 数据表中的这些值(高电平电压电平 VIH 和低电平电压电平 VIL)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值用于电源电压;如果电源电压下降太低、器件将完全关闭。

    对于信号输入、VITL/VITH /VIS (VI)规格适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    感谢您联系我们。

    如 Clemens 所述、您列出的参数用于 IO 电源电压。 这些阈值定义了器件何时开启和关闭。
    对于输入引脚、提供的阈值为 VITL/VITH /HYS (VI)

    请注意、CMOS 信号通常用于运行 PCB 内或 PCB 之间的信号、信号之间的导线极少或没有导线。 在实际应用中、2m 导线上的 CMOS 信号可能会受到外部噪声的干扰、并且外部瞬变也很容易超过器件6V 的绝对最大额定值、从而导致永久性损坏。 如果您的应用不会在2m 导线上看到此类噪声或瞬变、那么只要输入电压符合阈值、这应该是可以的。

    如果您有任何其他问题、敬请告知、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯和科特什瓦尔!