This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:有关 SN6507的一些问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1387257/sn6507-some-question-about-sn6507

器件型号:SN6507

工具与软件:

尊敬的专家

我想问几个关于 SN6507DGQR 芯片应用的问题:
应用场景、12V 输入、12V 左右输出、变压器连接比1:1、
1、调整占空比,需要根据规格增加电感。 我经过测试、静态功耗接近30mA。 在不增加电感的情况下、静态功耗将降低一半以上、输出随着负载的增加将更加稳定、
2.能否提供开关频率的波形参考? 我在这里测试的波形是一个方波、其中占空比固定为50%、而其余是一个各向异性波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您联系我们。 请在下面找到我的意见、谢谢。

    1. 典型占空比由 RDC 电阻器设置、而输出电感 LMIN 是用于过滤输出的电感器、其值取决于要使用的最小负载。 因此、如果您增加负载、那么在给定的 Lmin 内、输出应该会达到稳定。 请使用数据表中的公式(2)来计算 Lmin。
      1. 同样、使用公式(1)来计算 RDC。
    2. 是、开关波形应该在默认(48%)和占空比控制模式之间变化。 我复制了以下占空比为25%的预期开关波形。


    此致、
    Koteshwar Rao