This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:菊花链接线

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1387111/iso1228-daisy-chain-wiring

器件型号:ISO1228

工具与软件:

你(们)好

我想设计一个32通道 DI 模块、使用4个 ISO1228

您可以帮助检查原理图吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    上述实现看起来不错、并遵循 图7-4中的指南。 SPI 菊花链方框图。  

    此致!
    Andrew