This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7330FC:VIH 和电源电压

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1386407/iso7330fc-vih-and-supply-voltage

器件型号:ISO7330FC
主题中讨论的其他器件:ISO7730

工具与软件:

您好!

我将使用 ISO7330FCDW 来隔离 PWM 信号。 我将为 VCC1使用5V、PWM 信号的一部分(连接到 ISO7330FCDW 的输入端)为3.3V。数据表的第6.3节指出 VIH 最小值为2V。由于没有提到哪个电源电压为 VIH 最小值2V、我可以假设这适用于等于3 - 5V 的建议电源电压的整个有效范围吗?

非常感谢
此致、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    [报价用户 id="447647647" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1386407/iso7330fc-vih-and-supply-voltage 由于没有提及哪个电源电压是 VIH 最小2V、我可以认为这适用于等于3-5 V 的整个建议电源电压有效范围吗?

    是、建议工作条件下的 VIH 和 VIL 值适用于建议的整个电源电压范围。 ISO7330器件使用基于 TTL 的输入、因为该器件采用基于边沿的技术。 因此、具有基于 TTL 的输入的器件将具有固定的 VIH 和 VIL 阈值。

    我们强烈建议使用我们的较新器件、因为 ISO7330器件是我们产品系列中的较旧器件。 我们目前提供基于 CMOS 的较新器件、例如 ISO7730、这是我们目前推出的一款全新的热门器件。

    此致、
    Aaditya Vittal