This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:输出阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1385601/iso7710-q1-output-impedance

器件型号:ISO7710-Q1

工具与软件:

ISO7710-Q1的输出用作 IC 的 EN 信号。 从噪声抑制的角度来看、0.22uF 作为 C 滤波器添加到隔离器的输出节点。
此时、高电平信号的上升波形较慢、我们认为这与隔离器的输出阻抗有关。 我想知道是否有描述输出阻抗的页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我知道您希望具有更好的噪声抑制。 不过、我仍需要更多的资料、以便更好地了解这个问题。

    您能否分享您的隔离器原理图? 如果您有波形、这也将非常有用。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对缺少信息表示歉意。
    测量期间的电路图和波形如下图所示。

    此外、使用源测量和万用表测量的输出阻抗约为51Ω。

    感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 VOH 规范:0.2 V / 4 mA = 50 Ω。因此您要有一个时间常数约为50 Ω× 0.22 µF = 11 µs 的低通滤波器。

    请注意、50 Ω 值仅适用于低电流;在高电流下、输出晶体管会饱和、阻抗更高。