This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ADS1018IDGST

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO6741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383926/iso7741-ads1018idgst

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO6741-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我想使用数字隔离器与 ADS1018IDGST 进行 SPI 通信。 您能否建议/推荐哪种隔离器系列 适用于这种 SPI 通信和汽车行业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我们的数字隔离器支持 SPI 通信和汽车应用、 例如 ISO6741-Q1和 ISO7741-Q1。

    有关将数字隔离器用于 SPI 的更多信息、 我强烈建议 查看 隔离 SPI 信号(修订版 A) 

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还需要为降压和浪涌提供一条建议、需要添加哪种保护电路来降低 EMC 环境中的共模噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一个额外的时间来回应。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaditya:

    请尽快更新反馈。

    此致、

    Bincy V K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bincy:  

    感谢您的耐心等待、并对延迟深表歉意。

    我还需要一条关于胸围和浪涌的建议、该建议需要添加保护电路来降低 EMC 中的共模噪声

    TI 数字隔离器 I/O 引脚通常不会直接受到突发和浪涌测试的影响、因此它们不需要为 I/O 引脚配备保护电路。

    如果在 RS 至485或 CAN 总线等接口上执行浪涌或突发测试、则可以使用 TVS 二极管或共模扼流圈来保护器件。 如需更多信息、请查看以下资源:


    此致、
    Aaditya Vittal