This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:参数限制与温度间的关系

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1385012/isom8110-parameter-limits-vs-temperature

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

尊敬的 E2E 团队:

您是否 有关于 ISOM8110DFGRQ1过热限制的信息、因为最大 仅为 Ta = 25 °C 指定值?

为什么没有可用的最小值/最大值?

此致、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    感谢您联系我们。 ISOM8110没有用于时序规格的交叉温度最小值/最大值。 这 是因为 规范会与测试设置有太多依赖关系、并且器件会在工艺电压和温度范围内产生不同的响应。 通常表示 ISOM8110数据表中所示的数据。 时序特性表示为特定测试条件下的最大值、典型应用曲线中显示了测试条件下随温度的变化情况。  

    我希望这对您有所帮助。  
    此致!
    Andrew