This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:关于 ISO1050和放大器的问题;ISO3082

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1385186/iso1050-question-about-iso1050-iso3082

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO3082

工具与软件:

您好:

此 CAN 和485的设计是否合理? 请提供一些建议、谢谢!!!

e2e.ti.com/.../03_2D00_CAN-485.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    原理图看起来不错、我预计没有任何问题。 这里只有两条评论。

    1. 确保将电容器放置在尽可能靠近 PCB 布局中电源引脚的位置
    2. ISO304.2010的 A 和 B 引脚是内部偏置的、附加的2.7k Ω 上拉和下拉电阻是可选的。  

    此致!
    Andrew