This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:备选器件建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISOM8110, ISOM8711, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1387817/iso7740-recommendations-for-alternatives

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件: ISOM8110ISOM8711ISOM8710ISO8110

工具与软件:

TI 人好

您能帮助我找到以下 ISO 芯片的最佳替代产品吗?

非常感谢。

H11L1 (Onsenmi ):

EL2501-G (EVERLIGHT):

6N137SD(Onsenmi ): ISO7740?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件没有 P2P 替代产品。

    EL2501是光晶体管光耦合器;ISOM8110具有相同的电气特性、但采用 SMD 封装。

    ISOM8711专为直接替代 HCPL-M600/611而设计、HCPL-M600/611是6N137的5引脚版本。

    H11L1是一款1Mbps 器件;ISOM8711速度更快、且具有不同的封装和引脚排列。

    ISOM 器件对 LED 输入进行仿真。 如果您可以更改此电路、使其具有两个电源和单端信号输入、则可以使用任何 ISO 隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    正如 Clemens 所说、我们没有直接封装兼容的光耦仿真器。  

    ISOM8710在功能上最接近  H11L1和 6N137SD、而 ISO8110最接近 EL2501-G 与传统的光耦合器相比、光耦仿真器具有更快的数据速率和带宽。  

    由于 ISO7740和数字隔离器具有更高的通道密度、更高的隔离性能和更快的数据速率、因此是数字信号的首选。 但是、这需要重新设计 PCB 隔离式电源。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew 和 Clemens、您好

    感谢您的答复。

    我的客户 EE 是医疗 患者监护仪。

    由于医疗标准的存在、客户实际上需要>5kV 的隔离级别。

    由于客户已经基于反激式拓扑创建了隔离式电源,因此隔离式电源不是问题。

    参考此 E2E 链接:我们的光耦合仿真器似乎没有更高的隔离级别。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1387822/isom8110-wider-package-requirements/5306246#5306246

    H11L1 (Onsenmi ): ISOM8710 , ISOM8711  

    EL2501-G (EVERLIGHT):ISOM8110  

    6N137SD(Onsenmi ): ISOM8710 ISO7740  

    PC817:ISOM8110

    因此、 光耦合器仿真器不能用于此插槽。

    还有其他好主意吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我将在离线状态下与您联系、以了解有关此机会的具体详情。  

    目前、TI 使用数字隔离器支持>5kV 的隔离。  

    此致!
    Andrew