This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640-Q1:ISO1640-Q1

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1387945/iso1640-q1-iso1640-q1

器件型号:ISO1640-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1640

工具与软件:

我目前正在设计一种解决方案、其中包含使用50cm 电缆通过 I2C 进行通信的多个电路板。 为了避免接地回路、我将在每个从板上使用 ISO1640。 但是、由于从板上有多个 I2C 器件、因此我对实现有一些疑问。

可以在1侧连接多个器件吗?
关于总线电容、我应该在2侧连接的每个电路板上添加一个 I2C 缓冲器、还是应该仅将缓冲器放在主器件侧?
在主侧和从侧或仅在主侧或从侧使用隔离器更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电路板是否共享电源? 如果是、则不应需要隔离。

    ISO1640在1侧的负载不应超过80 pF。 您可以估算负载、每个器件大约为10 pF、迹线为1 pF /cm。

    单根电缆的应远低于400 pF、但有多少根电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯,你的帮助。 电路板具有隔离式电源、这些电源由主板供电。

    在最坏的情况下、我需要8根电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单个器件而言、所有电缆连接在一起的程度可能太高了。 应该为主板上的每个电缆配备一个缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João

    我同意可能有必要将每个信号电缆缓冲到主板。

    Unknown 说:
    可以连接1侧的多个设备吗?

    请注意、建议1侧只有一个与主机控制器直接相连的连接。 2侧被设计为处理更高的总线电容值。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果从板上有多个器件、最好使用主板上的 I2C 多路复用器和缓冲器、并将 ISO 的第1侧连接到该连接器。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆的电容非常高。 如果您电路板的总线不超过80 pF、那么您就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢大家。 我将进行一些测试。