This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] INx 是否可以大于 AVCC? (灌入模式)?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389301/faq-can-inx-be-greater-than-avcc-sink-mode

INx 是否可以大于 AVCC? (灌入模式)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、现场侧 INx 通道上的电压可以高于 AVCC 电源。  AVCC 的最大值为36V。  INx 绝不能大于36V。 只要不超过36V、器件就可以处理并且 INx = AVCC +36V。