This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在不更改终端/元件的情况下启用灌电流/拉电流模式?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389291/faq-how-to-enable-sink-source-mode-without-terminal-component-changes

器件型号:ISO1228

工具与软件:

如何在不更改终端/元件的情况下启用灌电流/拉电流模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的电路中、图中的虚线框2是一个全桥二极管整流器、相应地将 COM1和 COM2连接到 AVCC 和 AVSS 上。  假设 AVCC=24V、ISO1228可以按如下所述进行配置:

    1. 如果 COM2 = 24V 且 COM1 = GND、则 ISO1228配置为灌入模式。
    2. 如果 COM1 = 24V 且 COM2 = GND、那么 ISO1228被配置为拉电流模式。
    3. 对于 LEDx 引脚、背对背反向并联二极管将启用灌电流和拉电流模式的场侧电流指示。 对于灌入模式、阴极连接到接地的 LED 将会亮起。 而对于拉出模式、其阴极连接到 LEDx 引脚的 LED 将会亮起。