This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO1228如何实现内部浪涌保护?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389281/faq-how-is-internal-surge-protection-achieved-in-iso1228

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件: TVS3300

工具与软件:

如何在 ISO1228中实现内部浪涌保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部浪涌保护仅在灌入模式下起作用。 内部 ESD 结构可接受高达1A 的电流、电压钳位约为42V。 因此、如果 RTHR 是防浪涌电阻、则无需任何额外的保护元件即可实现浪涌保护。

    如果 VSURGE / RTHR < 1A、ISO1228的内部浪涌保护电路将通过浪涌测试。 如果一次一个通道中的峰值浪涌电流超过1A、则需要使用外部浪涌保护器件。 使用的常见 TVS 二极管为 TVS3300。