This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在 ISO1228中设置阈值?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389278/faq-how-do-we-set-thresholds-in-iso1228

器件型号:ISO1228

工具与软件:

如何在 ISO1228中设置阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过更改 RTHR 值来设置输入端的阈值。 数据表中提供了公式和说明。 ISO1228计算器 可以使用这些方程。