This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在 ISO1228中实现2类?

Guru**** 2842970 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389274/faq-how-to-achieve-type-2-in-iso1228

器件型号:ISO1228

工具与软件:

如何在 ISO1228中实现2类?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2类可通过并联 ISO1228的两个通道来实现、从而使其成为一个通道。 因此、2类的4个通道可以使用 ISO1228。