This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]断线检测的工作原理是什么?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389270/faq-how-does-wire-break-detection-work

器件型号:ISO1228

工具与软件:

断线检测的工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断线检测仅在灌入模式下有效。 在应用中、传感器可以远离 PLC 模块并使用长电缆/电线进行连接。 因此、会持续监控断线问题。 断线功能将检测 INx 上的连接是否完成。

    灌入模式在24V/开路之间切换。 当 VIN = 24V 时、该导线完好无损、因为在 INx 上检测到电压。 当开关断开时、没有电流流入 INx。 开关将具有一条通过断线电阻器的并联路径、从而使最小电流流过 INx 并构成电路。 如果电流低于最小值、则检测到断线。