This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是 ISO1228's 电流限制功能? 什么是 IEC 61131-2 1类、2类和3类输入?

Guru**** 2814625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389262/faq-what-is-iso1228-s-current-limit-feature-what-is-iec-61131-2-type-1-2-and-3-inputs

器件型号:ISO1228

工具与软件:

什么是电流限制功能? 什么是 IEC 61131-2 1类、2类和3类输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEC 61131-2标准根据下面的 IV 图定义了三种具有导通和关断状态的输入类型。

    例如、1类输入将导通状态定义为任何高于15V 的电压和通过2mA 的电流。 在输入阈值高电平(VIHT)达到15V 后、当电压升高时、器件会限制电流。 因此、限制功率损耗。 如果没有电流限制功能、电流将随电压线性增加、功率损耗将呈指数增长(P=V*I)。