This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO1228是否可以同时支持灌电流模式和拉电流模式运行?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1389259/faq-can-iso1228-support-both-sink-and-source-mode-operation-at-the-same-time

器件型号:ISO1228

工具与软件:

ISO1228能否同时支持灌电流模式和拉电流模式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不能。

    该器件一次只能支持灌电流模式或拉电流模式。 如果所有8个通道未在同一模式下连接、则数据不会传输到输出侧。