This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:使用设计计算器所需的支持

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1387801/ucc256403-support-required-to-use-the-design-calculator

器件型号:UCC256403

工具与软件:

您好!

我们正在研发1200W EV 充电器(58V、20A)。

我们还将使用 UCC25640x 设计计算器来计算和调节 Ln、Qe、LR 和 Cr.

在此工具中、某些单元格受密码保护。

请您提供密码、以便我能更有效地使用该工具。

此致、

Jilna Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不允许在设计计算器中修改锁定单元格。

    因此、我们不能共享设计计算器的密码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    您能否查看设计计算器以了解以下要求、并告诉我是否需要进行任何改进。

    输入电压范围:370至420V DC

    标称输入电压:400Vdc

    输出电压:58VDC

    输出电流:20A。


    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1013/UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

    此致、

    Jilna Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾查看过该工具、看起来你已经理解了它的工作原理了。  我建议使用的元件是建议值的+/- 10%。  我可以看到、在某些地方、您选择的组件 大于+/- 10%。

    还有一个补偿页面。  当我观察环路相位和增益时、似乎没有足够的相位裕度。  您可能需要重新访问补偿网络、以将相补角提高到大于45度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的澄清。 根据您的建议、我将再次介绍补偿网络。

    我还有一个与 LLC 半桥电路的初级侧 MOSFET 选择相关的疑问。

    根据计算结果、漏极电流将为8.6A、电压将为630V。 因此、如果我使用较小的 Rdson 和 Coss MOSFET、漏极电流额定值将会过高。

    您能指导我如何处理此问题吗?

    此致、

    Jilna Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一个新问题、请在 e2e?

    此致、