This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7342-Q1:引脚 FMA

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1386817/iso7342-q1-pin-fma

器件型号:ISO7342-Q1

工具与软件:

您好!

我可以获得 ISO7342CQDWRQ1的引脚 FMA 吗?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请允许我联系一些专家以获取引脚 FMA 信息。 我将在下周早些时候与您联系。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、  

    很抱歉、由于需要进行一些挖掘才能找到信息、因此延迟时间过长。

    我看到产品技术文档中未包含此信息、对此我们深表歉意。

    请找到 此回复中随附的此器件的引脚 FMA:

    e2e.ti.com/.../ISO7342_2D00_Q1-Pin-FMA.xlsx

    此致、
    Aaditya Vittal