This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:VDD2额定值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1383067/iso1042-vdd2-rating

器件型号:ISO1042

工具与软件:

你(们)好

我有一个 ISO1042电路、无法传输或接收任何 CAN 消息。 它是一个来自参考设计的副本、所以我有点困惑! 我看到的一个问题是、我们使用 NTE0505MC-B 变压器来隔离+5V 和 GND、并且在此输出端上看到的电压为5.67V、这个值高于数据表中为 VDD2建议的最大值。  这可能是 收发器无法正常工作的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您联系我们。  

    今天是美国的一个节日。 请允许我们在星期五与您联系。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高达6V 不会损坏器件。

    变压器输出是否经过调节? 否则、在上电或负载变化期间可能会进一步升高;请使用示波器进行检查。 在这种情况下、LDO 可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!  

    您能否共享系统连接图? 或者这是您可以告诉我的 TI 参考设计吗?  

    我会说5.67V 不可能导致器件完全停止工作。 最好在启动期间检查 VDD 是否保持在最大范围内、以确保器件不会损坏。 如果降低电压、设备是否开始传输数据?

    此致!
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回复。

    电路如下。    板的性质意味着收发器未按我们的意愿靠近连接器。  这是第二次迭代、我们包含了电容器和扼流圈来降低一些噪声、确实做到了这一点。   

    我们无法从两个方向通过收发器进行任何传输。   每当我们发送链路中断时。

    我还 证明、  在 VDD2上的任何时候似乎都不会超过6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您分享原理图。 我在原理图中看不到任何问题、或许 PCB 的其他地方也存在一些其他问题。

    要将问题隔离到 ISO1042上、您是否可以将来自函数发生器的信号仅应用于 TXD 并监控 CANH/CANL 线路? 执行此操作时、您必须从 MCU 断开 TXD 引脚、最好是从 CAN 总线上的其他节点断开。 这是了解器件是否已因其他因素而损坏或是否正常工作的最佳方法。

    谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在未连接 SoM 的情况下设置了测试、因此没有任何东西连接到 Tx 线路。  当我 在 Tx 引脚上注入50kHz (和125kHz)信号时、 收发器的 CAN 侧没有变化。 CANL 和 CAH 保持为 VDD2。

    是否应该 获取一些新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    是的、目前我们建议进行 A-B-A 交换。 取出无法正常工作的设备、并在板上放置新设备。 如果主板工作正常、请将坏部件退回主板、并确认故障出在该部件。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新零件 正常工作!

    我 还订购了开发套件以 测试 我的设置、因为那是 ISO1042x、我订购了该版本的器件。   我们最初在电路板上使用"B"版本。  这是否会导致问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!  

    "B"版本表示"基本隔离"。 较低的隔离电压是唯一的差异、根据问题描述、可能不是导致问题的原因。  

    原始器件在测试过程中以某种方式损坏的可能性更大。 原理图中显示的仍然不会出现任何会导致器件立即发生故障的问题(未超过绝对最大值条件)。

    请继续测试、并告知我们您是否继续遇到问题、或者在测试 EDGE 案例方案时是否发生故障。   

    此致!
    Andrew