Other Parts Discussed in Thread: ISO6721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO6721-Q1 主题中讨论的其他器件:ISO6721
工具与软件:
您好、TI 团队
e2e.ti.com/.../Schematic-Prints.pdf
我们 在高电压侧与低电压侧 MCU (TI MSPM0G3507SR) UART 端口之间使用 ISO6721、并在某种程度上使 UART 异常。
如果我们要在 ISO6721的 OUTA/B 端口中添加一个 RC 滤波器、`s TI 建议的是什么? UART 频率为11.592KHz。
端口电容器负载是否存在任何限制?
此致!