This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211电隔离电压差

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1392081/isousb211-isousb211-galvanic-isolation-voltage-difference

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

您好!


我们还在 ISOUSB211电路中使用电隔离 SN6505电路。 由于变压器结构、ISO GND 和数字 GND 测量中通常会存在电压差。 是否可以在不损坏电隔离的情况下更大限度地减小 ISO GND 和数字 GND 之间的电压差?


您有哪些建议?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压差已经存在时、减小电压差的唯一方法是允许电流在两侧之间流动(即直接连接或使用电阻器)。

    产生 电压差的原因是什么? 如果器件具有浮动电位、则在有限时间内流动的小电流可能合理(取决于需要隔离的器件)。 但是、如果 电压差是由某些外部电源强制产生的、则无法减小电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Halid:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    GND1和 GND2是隔离的、因此它们之间的电压差取决于它们之间施加的外部隔离电压。 如果它们之间没有施加电压、那么它可以读取0V、只是开路会读取0V (或像未连接的万用表端子读数为0V)。

    请准确告诉我您想要降低电压的原因以及有关应用的更多详细信息、以便我能提供更好的评论。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路中有些器件不需要隔离。 我想问一下、我们是否能够在不连接外部组件(就其占用的面积而言)的情况下解决这一问题。


    我想我们还需要一个额外的隔离器电路:)


    感谢您的反馈。